This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101。 在单个芯片中读取和写入寄存器。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749789/cc1101-cc1101-read-write-registers-in-a-single-chip

器件型号:CC1101

您好!

我是一个新手、我需要您的帮助。 我有一个简单的 I.C. CC1101、并且我希望在修改寄存器后能够读取寄存器并再次记录它们。 我使用了以下方案:

 



使用 SmartRF Studio 7程序和直接连接到芯片的 CC 调试器。 但软件未检测到芯片、CCDebugger 中的指示灯为红色。

我应该使用什么电路(架构)和软件直接在芯片上读取和写入记录、而不使用任何评估卡?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的帖子中缺少原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    引脚7 N.C.

    CC 调试器引脚

    射频模块

    1 GND

    16-19焊盘 GND

    2VDD   

    9+11+14+15 3.3V

    3直流

    3GD02、具有4k7下拉电阻

    4日

    6GD00

    5 CSn

    7 CSn

    6 SCLK

    1 SCLK

    7复位43k 上拉电阻

    不适用

    8 MOSI

    20 SI

    来自调试器的9 3.3V 电压

    9+11+14+15链接到 从 cc 调试器获取的 Vdd 电源。

    10 MISO

    2所以

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不了解射频模块的任何信息、我就会丢失一些信息。 将调试器连接到模块时、您是否能够监控 SPI 线路、并验证与《用户指南》中介绍的内容相比、这是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很困惑。

    我只想将记录从一个芯片"复制"到另一个芯片。 我已经在 Z.I.F.中放置了一个 IC、并且根据上面的方案、我已经将它直接连接到 CC 调试器。

    这样、我打算读取记录并保存十六进制映像。 然后、在修改某些记录后、在另一个芯片上记录(闪存)该映像。

    B.R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    - CC1101中的寄存器是 RAM,这意味着它们在断电时会释放内容。 必须从 MCU 完成寄存器设置。
    -如果您使用 Z.I.F、这是否意味着您没有连接任何其他调试器来连接 CC1101? 这不奏效。 您必须连接一个 xtal、56kohm 电阻器等才能连接到 CC1101
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我真的弄错了。 我将从 TI 推荐的开发板开始。