This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:输入调节和内部直流/直流转换器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, TPS62730, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/749891/cc1310-input-regulation-and-internal-dc-dc-convertes

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC2540TPS62730

您好!

我正在使用 cc1310设计电池供电型传感器节点、我正在寻找输入电压调节和内部直流/直流转换器行为的最佳实践。 基于 TPS62730 的 CC2540参考设计 展示了有希望的电流节省、对于 cc1310或直接通过电池供电是这样吗?

CC2540参考设计链接: http://www.ti.com/lit/an/swra365b/swra365b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62730是一款 DC-DC 转换器。 CC1310还内置有直流/直流转换器。 如果您的电池电压在 CC1310的额定值范围内、则最有效且最便宜的解决方案是直接连接电池。 您可以将数据表中的数字与 www.ti.com/.../swra498.pdf 进行比较

    通常、仅当系统中的其他器件需要1.8V 电压时才使用 TPS。