This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:具有 Raspberry PI 3b+网关的 CC1310 6LoWPAN 网状网络

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/748267/ccs-cc1310-cc1310-6lowpan-mesh-network-with-raspberry-pi-3b-gateway

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1350CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队

       我的一个产品开发需要实现 传感器的网状网络、仅供室内使用、并在边缘路由器上实现云连接、因此我很喜欢6LowPAN 是我的更好选择。

现在、我 已经为 我的应用选择了 CC1310 1GHz SoC。 对于 POC、我将 Raspberry PI 3b+用作网关。 RPI 的目的是从节点收集6LowPAN 传感器数据包、并通过 MQTT 堆栈在 Web 上进行更新。 我在 contiki 操作系统上找到了与6LowPAN 相关的资源。 我需要知道,是否有任何官方资源可用于6LowPAN 网状网络。 我相信一个 CC1310 Launchpad 电路板与 PI 保持连接、以便从节点收集射频数据包。 我还需要 RPI 6LowPAN 网关的软件包。 我还需要为节点提供 OTA 支持

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-setup-mosquitto-on-raspberry-pi.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、YiKai Chen
    感谢您的快速回复
    TI 15.4 Stack 又如何呢? TI 是否提供任何官方软件包? 我还需要通过射频进行 OTA 更新
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 TI 15.4 Stack Linux GW、请参阅 www.ti.com/.../TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的反馈

    我已经下载了用于节点 和 Linux 网关的 SDK,其中还包括 TI 15.4堆栈

    我可以看到传感器、收集器和 OAD 的示例(正如我所理解的那样、通过无线下载)。 我对 OAD 也比较感兴趣,但在阅读了规范之后,我发现该示例适用于 CC1350和 CC1352,它还具有 BLE 堆栈,OAD 通过 BLE 实现。 我正在寻找仅像 CC1310和 CC1312这样的射频 SoC

    我认为 CC1312R 更合适、因为 我可以使用352kB 内部闪存将下载的文件与主应用一起存储

    您能不能建议我将 OAD 用于本机 CC1310或 CC1312R  

     谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、TI 15.4适用于所有 CC13xx 器件、可以执行与 BLE 无关的 OAD。 您可以在 CC1310或 CC1312R 上正常运行 TI 15.4 OAD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦! 是的
    我找到了15.4堆栈中的 FITY_NATE_OAD
    由于它使用板上可用的外部8MB SPI 闪存、因此我不必担心二进制下载的内部存储
    谢谢、Man
    你帮了我很多:)