This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:提高相位噪声容限的建议

Guru**** 2806375 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/747225/cc1125-suggestions-for-improving-phase-noise-margin

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: LMX2571

您好!

我收到了客户的以下两个问题:

1) 1)是否有任何新的或发展蓝图器件比 CC1125具有更好的相位噪声裕度?

2) 2)对于如何降低 LMX2571中的相位噪声、是否有任何建议?

请告诉我是否应该将这些内容分为两个 E2E 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1125:了解该问题的背景会很有意思。 在这里、我无法评论线路图、对于现有器件、数据表中提供了相位噪声数。

    LMX2571由不同的组覆盖、因此您必须在单独的帖子中对此进行介绍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    感谢您的回答。 我会告诉他、没有关于 TI 改进相位噪声的器件建议。

    我为他单独发布了有关 LMX2571的问题。