This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:TI 芯片组上的 Sigfox 支持

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1352P, CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/747286/cc1201-sigfox-support-on-ti-chipsets

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1120CC1200

您好!

CC1201是否支持 sigfox 传输?

CC1352P 是否支持 sigfox 传输? 如果没有、是否计划在未来的某个 SDK 中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道 TI CC1120可以支持 Sigfox、但 TI 没有计划支持 CC1352P 上的 Sigfox。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答有关 CC1352P 的问题。

    您能否正式回答有关 CC1201的问题? 我知道它与 CC1120类似、但我需要一个关于 CC1201 sigfox 就绪性的官方答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,TI 目前不支持 Sigfox。 您能帮助提供一些内部意见吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1201不支持 Sigfox。 Sigfox 需要 BPSK、这些器件不直接支持 BPSK、但可以通过持续调节输出功率来"假"BPSK。 对于 CC1120、这是可能的、但对于 CC1200、只做了一个小的设计更改、从而只能更改空闲状态下的 TX 功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    正确、我们已停止开发 Sigfox 解决方案。

    此致、
    /TA