您好!
我在 CC1101上遇到问题:
在我的应用中 、如果我有一个发送器和一个接收器、它就可以工作! 如果我有两个接收器、Rx1正常工作、Rx2否、它接收发往接收器1的消息、而不是其消息。
这可能是 RX_FLUSH 的问题? 或者、我阅读这些消息的速度是否缓慢?
0x06、 //IOCFG2 - GDO2输出引脚配置
0xAE、 //IOCFG1 - GDO1输出引脚配置
0x06、 //IOCFG0 - GDO0输出引脚配置
0x0F、 //FIFOTHR - RXFIFO 和 TXFIFO 阈值。
0xD3、 //SYNC1 - SYNC1
0x91、 //SYNC0 - SYNC0
0x3D、 //PKTLEN -数据包长度。
0x04、 //PKTCTRL1 -数据包自动化控制。
0x05、 //PKTCTRL0 -数据包自动化控制。
0x00、 //ADDR -器件地址。
0x00、 //CHANNR -通道编号。
0x06、 //FSCTRL1 -频率合成器控制。
0x00、 //FSCTRL0 -频率合成器控制。
0x20、 //FREQ2 -频率控制字、高字节。
0x28、 //FREQ1 -频率控制字、中间字节。
0xC5、 //FREQ0 -频率控制字、低字节。
0xCA、 //MDMCFG4 -调制解调器配置。
0x75、 //MDMCFG3 -调制解调器配置。
0x03、 //MDMCFG2 -调制解调器配置。
0x42、 //MDMCFG1 -调制解调器配置。
0xE5、 //MDMCFG0 -调制解调器配置。
0x34、 //DEVIATN -调制解调器偏差设置(启用 FSK 调制时)
0x07、 //MCSM2 -主无线电控制状态机配置
0x20、 //MCSM1 -主无线电控制状态机配置
0x18、 //MCSM0 -主无线电控制状态机配置
0x16、 //FOCCFG -频率偏移补偿配置。
0x6C、 //BSCFG -位同步配置。
0x43、 //AGCCTRL2 - AGC 控制。
0x40、 //AGCCTRL1 - AGC 控制。
0x91、 //AGCCTRL0 - AGC 控制。
0x87、 //WOREVT1
0x6B、 //WOREVT0
0xf8、 //WORCTRL
0x56、 //FREND1-前端 RX 配置。
0x10、 //FREND0 -前端 RX 配置。
0xE9、 //FSCAL3 -频率合成器校准。
0x2A、 //FSCAL2 -频率合成器校准。
0x00、 //FSCAL1 -频率合成器校准。
0x1f、 //FSCAL0 -频率合成器校准。
0x41、 //RCCTRL1
0x00、 //RCCTRL0
0x59、 //FSTEST -频率合成器校准控制
0x7f、 //ptest
0x36、 //AGCTEST
0x88、 //TEST2 -各种测试设置。
0x31、 //TEST1 -各种测试设置。
0x0B、 //TEST0 -各种测试设置。
0x00 //PARTNUM;
有人可以帮帮我吗?
谢谢
伊沃