This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:将旧的 CCS 工程导入新的 SDK 版本问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/744695/ccs-cc1312r-import-old-ccs-project-to-new-sdk-version-problem

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我卸载了旧版本的 CCS (8.1.0.00011) 、simplelink_cc13x2_SDK (2_20_00_71)、然后删除 c:/ti 文件夹。

将 CCS8.2.0.00007_Win32.zip、 simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45.exe 安装到 c:\ti

创建一个项目 rfWsnNode_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 并构建正常。

将旧工程复制到 workspace_v8并使用 Project > Imort CCS 工程将其导入到 CCS 中。

右键单击导入的旧工程>属性>编译>依赖项、删除所有并添加 tirtos_builds_CC1312R1_LAUNCHXL_release_ccs。

然后构建失败....

如何将旧的 SDK 版本工程导入新的 CCS 工程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是将旧的项目.c 和.h 文件与新的 SDK 项目进行比较并将其合并、似乎可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    从 SDK 2.30开始、您不再需要链接 PDM 专用库、因为它是 TI 驱动程序库的一部分。 打开项目属性、导航到链接器选项并移除 PDM 库的条目。