请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:TIDA-010024
大家好、
我检查了 TIDA-010024的原理图、在 X32K_Q2上、外部电容为15pF。 数据表中的最大值为12pF。
问题是 数据表(表5-4)中32K 晶体负载电容的定义是外部电容还是内部电容值?
此致、
Ogasawara
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我检查了 TIDA-010024的原理图、在 X32K_Q2上、外部电容为15pF。 数据表中的最大值为12pF。
问题是 数据表(表5-4)中32K 晶体负载电容的定义是外部电容还是内部电容值?
此致、
Ogasawara