This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:隔离式模拟和数字电源?

Guru**** 2560580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/742949/cc1101-isolated-analog-and-digital-supply

器件型号:CC1101

大多数低于1GHz 的 CC11xx 具有单独的模拟和数字电源引脚。 我的理解是、这些引脚提供内部 LDO。

对模拟和数字域使用双电源是否有任何性能优势?

也就是说、如果使用单电源为 AVDD 和 DVDD 供电、来自数字域的开关噪声是否会污染模拟域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的参考设计和数据表的所有测量都是通过连接到所有电源引脚的相同 PCB 线完成的、这意味着我们不会看到进一步拆分这些引脚会带来任何好处。 在所有电源引脚上正确放置去耦电容器将去除可能存在问题的噪声分量。