This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC1000到 CC110L 射频芯片迁移

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/731016/cc110l-cc1000-to-cc110l-rf-chip-migration

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件: CC1000

我需要 CC1000到 CC110L 射频芯片迁移。 您能否提供一些有关迁移到 CC110L 射频芯片的信息、我需要有关两个芯片中寄存器设置的详细信息。

 

如果有用户手册或任何说明需要为具有值的无线电通信配置什么寄存器的文档、则需要对其进行编程以使其正常工作。 如果您有支持旧 CC1000配置的 SmartRF Studio 应用、这将有助于我理解。

 

Leo Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Leo:

    据我所知、没有从 CC1000到 CC110L 的迁移指南。 什么是

    CC1000需要 Smart RF Studio 6、您可以从 以下位置下载该套件:www.ti.com/.../swrc046
    Smart RF Studio 7支持 CC110L、可从 以下位置下载:www.ti.com/.../smartrftm-studio

    如果您知道 CC1000的射频参数、我建议使用 Smart RF Studio 7设置相同的参数并相应地导出 CC110L 的设置。

    此致、
    Reidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个芯片的寄存器设置不同。
    两个芯片具有不同的寄存器集、具有不同的无线电配置文件。
    借助 AtmelStudio、我可以检查 CC1000的寄存器设置、但 CC110L 具有不同的寄存器、因此我需要对 CC110L 进行哪些寄存器设置才能使其正常工作。 我使用数据表进行了检查、但没有太多关于相同的信息。

    那么、使用 AtmelStudio 7配置 CC1000寄存器有何帮助?

    如果我获得任何有关 CC110L 寄存器设置的编程说明、将会非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是新应用程序还是新 CC110L 系统必须能够与旧 CC1000系统通信? 如果稍后需要、您需要了解 CC1000系统使用的数据速率、频率、调制偏差等。 然后、您可以使用 SmartRF Studio 并键入所需参数、以获取 CC110L 的寄存器设置。

    CC1000仅提供必须在 MCU 中安装的位流。 CC110L 具有 TX 和 RX FIFO、可减轻 MCU 负载并在接收到数据包时唤醒 MCU。 这意味着应阅读 CC110L 的数据表、以查看是否可以使用 CC110L 内置功能更好地实现系统。