This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:滤波过的 FM 偏差

Guru**** 2541510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/732338/cc1200-over-filtered-fm-deviation

器件型号:CC1200

我们的传统对讲机在115.2k 和153k 数据速率下使用+/-40kHz FM 偏差。 运行 RF Studio 的开发板在类似的数据速率下生成良好的2GFSK 信号,但当我们将 RF_Studio 寄存器值复制到新的无线电时,FM 偏差会被过度过滤,这表明存在一个重要的寄存器,我们没有正确设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不清楚您在做什么。

    -您是不是说您从由 SmartRF Studio 控制的 CC1200EM 获得的信号提供了预期的频谱、但如果您进行寄存器导出并在定制板上使用这些寄存器、您会得到不同的频谱?
    -在 SmartRF Studio 中,您是否收到有关 upsampler_p 的警告或是否正确设置了该警告? (参见 MDMCFG2寄存器)
    -找到115.2kbps 设置时,是否从 SmartRF Studio 中的100kbps 设置开始?

    请发布您所获得的频谱图(发送随机数据)和寄存器设置。