This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:接收带宽限制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/732337/cc1200-receive-bandwidth-limitations

器件型号:CC1200

我对芯片在透明或同步模式下对 Rx 带宽的限制以及是否可以选择比 RF Studio 允许的带宽更窄的带宽(例如,80kHz rxbw,115.2kbps 和+/-40kHz FM 偏差)感到模糊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    此链接将有助于:
    e2e.ti.com/.../729686
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了能够接收信号、信号必须具有低于 RX BW 的信号带宽。 115.2kbps 的信号将具有高于80kHz 的信号带宽、因此您将无法接收信号。