This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择何种低于1GHz 收发器或 MCU?

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/731762/what-sub-1-ghz-transceiver-or-mcu-choose

主题中讨论的其他器件:CC1101CC1310

您好!

我需要一个低于1GHz 的解决 方案、该解决方案可创建一个由4个节点(电池供电)组成的网络、所有节点均可在不到100ms 的时间内响应协调器(电源供电)请求。

协调器大部分时间都没有请求。

这些节点的电池容量可在1500到3000mAh 之间、需要使用一年以上、每天需要5分钟的请求。

我可以使用 TI 15.4堆栈执行此操作、还是需要使用 P2P 通信?

在这种情况下、最好选择哪种收发器或无线 MCU? CC1310或 CC1101符合要求?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TI 15.4 Stack 适合您的应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还会推荐 CC1310而不是 CC1101、因为 CC1310具有更好的功耗性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310是一款一体化解决方案。