请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC1101、 CC1310您好!
我需要一个低于1GHz 的解决 方案、该解决方案可创建一个由4个节点(电池供电)组成的网络、所有节点均可在不到100ms 的时间内响应协调器(电源供电)请求。
协调器大部分时间都没有请求。
这些节点的电池容量可在1500到3000mAh 之间、需要使用一年以上、每天需要5分钟的请求。
我可以使用 TI 15.4堆栈执行此操作、还是需要使用 P2P 通信?
在这种情况下、最好选择哪种收发器或无线 MCU? CC1310或 CC1101符合要求?
此致。