This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在136...174 MHz 频段中使用 CC1125

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/731361/cc1125-using-cc1125-in-136-174-mhz-frequency-band

器件型号:CC1125

 您好! 此问题面向 CC1125设计人员。 我们计划在136...174 MHz 频段中使用 CC1125。
我们已经制作了测试无线电调制解调器样本。 进行了一组非常完整的测试(灵敏度、选择性、阻断性能-测量非常接近数据表)。
在160...164MHz 范围内、由于基准发生器以40MHz 运行、因此在160MHz 时发现了死点、但这并不可怕。
我们还注意到不稳定的合成器在 LO_divider = 24时工作、但在 LO_divider = 20时、它在低至150MHz 的频率下工作稳定。
 测试结果为正。
 器件已准备好进行串行生产。 但我们担心136.7...160MHz (数据表中的表4.5)和160...164MHz 频带缺失中的特性。
因此、问题如下:
1) 1)数据表表4.5中有有关使用136.7-160 MHz 频带的评论:"请联系 TI 了解有关使用这些频带的更多信息"。 我们已经这样做了。
2) 2)为什么没有160-164 MHz 频带? 是否可以将此频带与160MHz 的允许死区一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "联系 TI"意味着我们已经测试了覆盖相关频带的分频器、但我们没有制造覆盖该频带的 EM、因此尚未测试射频性能。

    仅支持数据表中规定的频带。 VCO 的调谐范围限制了这一点。 在许多情况下、您将看到、芯片在数据表中规定的频带之外工作、但并不是所有芯片都能够做到这一点和/或针对所有温度/电压。