This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:射频法规测试的测试模式

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/730729/cc1101-test-modes-for-rf-regulatory-testing

器件型号:CC1101

我正在寻找一种方法、将 CC1101置于以下模式以进行法规测试:

连续 TX、调制

连续 TX、未调制

更改 TX 通道

连续 RX

为了完成这些任务、处理器是否内置了挂钩?  如果是、我在哪里可以找到有关它们的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连续 TX、调制

    请参阅 SmartRF Studio 建议的寄存器设置。 另请参阅:

    e2e.ti.com/.../235374

    连续 TX、未调制:

    请参阅 SmartRF Studio 建议的寄存器设置。 另请参阅:

    连续 RX:

    使用 SmartRF Studio 查找设置、STROBE SRX。

    更改 TX 通道:

    最安全的方式:

    -进入空闲状态,设置新频率、SCAL、选通 STX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  谢谢。

    我还需要知道需要连接哪些信号才能使用 SmartRF 通过 CC 调试器控制电路板。  快速入门指南仅显示直流、DD、CSn、电源和接地。  但是、CC 调试器用户指南建议需要连接直流、DD、CSn、电源和接地以及三条 SPI 线路。  这是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须遵循 www.ti.com/.../swru197h.pdf 中的图10