This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset:实现50m 的通信距离?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/730856/cc85xxdk-headset-achieve-50m-communication-distance

器件型号:CC85xxDK-Headset

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用2个 CC85XXDK-HEADSET 评估 CC8530。 他们发现 EVM 的通信距离仅约为20~30m。 他们尝试将电源电压从2.15V 提高到3.3V、将 SDK 从 A 版本更改为 B 版本、但是 通信距离只有一点改进。 它们 测量 EVM 的输出功率、大约为10dBm。 您能不能建议如何 根据 TI 的 CC85XXDK-HEADSET EVM 将通信距离提高到50m? 非常感谢。  在 EVM 中达到50m 后、他们将构建自己的 CC8530+CC2590板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce:

    您是否见 过射频范围估算 器 Excel 工具? 这样、您就可以根据您的设置估算预期范围。 此工具中不包含 CC85xx、但您可以使用 CC26xx - 5Mbps (垂体)作为芯片和数据速率。

    要获得更好的覆盖范围、您需要增加链路预算。 两种方法是增加输出功率或使用具有更好增益的天线。 请注意、对于最大输出功率有一些规定、具体取决于应用的使用场合。    

    此致、

    Reidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reidar:
    明白了,非常感谢您的支持。