This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101 RX 曼彻斯特

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729559/cc1101-cc1101-rx-manchester

器件型号:CC1101

我有一个 CC1101作为发送器、另一个 CC1101作为接收器。 当我发送一个数据包时、接收器会正确接收到该数据包。

但是、当我在两个器件上启用 Manchester 时、我接收到的数据完全不同。

我接收到的数据是否应与我发送的数据相同?

如果是、我是否需要更改更多设置?

提前感谢您的回复!

Martin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、应该这样。

    请使用 SmartRF Studio 生成设置并使用 Studio 对其进行测试、然后再将其实施到您自己的代码中。

    BR

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 SmartRF Studio 生成了寄存器设置、当曼彻斯特启用时、数据不再相同。
    但现在我知道日期必须是相同的、所以如果我做了一些错误、我会查看一下。

    谢谢
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要在 Rx 和 TX 上都使用曼彻斯特模式、就会从 RX FIFO 读取与写入 TX FIFO 相同的字节。

    Siri