This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200同步串行模式1Mbps

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729087/cc1200-cc1200-synchronous-serial-mode-1mbps

器件型号:CC1200

我想对采用4FSK 编码的同步串行 RX 模式进行一些澄清。 我希望在4FSK 模式下使用 CC1200接收1Mbps 数据流。 我找不到串行时钟的时序图、但通过查看图30、可以看出时钟周期不一致。 这是系统中的真正效果、还是仅仅是图形表示? 我正在考虑的应用将使用 CC1200来接收时序信息、因此时钟必须均匀计时。

谢谢、

~Reggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常确信、图30中显示的是它的实际情况。 我本周不在办公室、因此我没有要测试的 CC1200、但您可以自己轻松地执行测试。 只需将两个板连接到 SmartRF Studio、选择所需的设置、然后选择"继续"。 RX。 然后、您可以监控 GDO0和 GDO2上的时钟和数据。

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的回答。 我没有 CC1200来运行测试、我只是在检查在系统中使用它的可行性。

    谢谢、

    ~Reggie