This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125 -线性度不符合预期

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729858/cc1125-cc1125---linearity-not-as-expected

器件型号:CC1125

我们正在使用 CC1125开发一个项目。 由于某种原因、线性度看起来不是很好、比我们预期的要差大约10dB。 我想知道您是否可以帮助我们 将 CC1125配置为数据表中指定的“高线性模式”(请参阅下面的表)。  谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    您的客户将需要提供更多信息、了解他们所测量的值、测量方法以及他们从数据表中得出此结论的方式。

    请直接与他们联系、我将为您提供帮助。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、

    其他信息:

    “高线性模式”只不过是一种低增益模式。 它不会在 LNA 中增加更多电流或类似的电流。

    第6.4节中的 TRM 中描述了该功能

    www.ti.com/.../swru295e.pdf

    和使用的寄存器(AGC_CFG2)在80页提供。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、但 cud 未打开附件。

    测量 IIP3的参数是什么?

    通过 AGC_CFG2[6:5]= 0来设置线性模式。 优化方法是在具有强输入信号的 AGC 中使用其他增益设置。 不过、不要认为与正常模式相比、这种差异是那么大。