This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-1310

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/724580/launchxl-cc1310-launchxl-1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

尊敬的所有人:

在尝试从 TI 支持获得多次帮助但未成功之后、我希望有人与我有相同的问题、从而暴露我的问题。

我有2块 TI 电路板 LauchXL-CC1310、并关注了 wiki

Sigfox CC1310_SDK_Demo_Users_Guide

以便将电路板与 sigfox 搭配使用。  

因此,我收到了两个版本的演示应用程序:

  • TI_SIGFOX_CC13XX_v0.13
  • TI_SIGFOX_CC1310_v222

显然 v0.13对应于 wiki 并需要数据文件,但 TI 已向我发送了另一个版本 v222,其中包含了 sigfox 数据文件不再需要的信息。  

好的、现在我遇到了一个问题、wiki 不能提供帮助、因为您不需要数据文件(v222)、而且他们不会向我发送基于 MAC 的数据文件、因为"无需"、 我 已经成功刷写了 v222版的两个 TI 主板,ID 和 PAC 是相同的,所以我的问题是,这是怎么可能的? 以及如何在 Sigfox 中添加此 ID 和 PAC (如果重复)。 wiki 上说要发送我所做的 MAC 地址、但不再需要 TI 提供的答案。 我很困惑。  

你们能帮我解释一下我该怎么做吗?  我已经返回并转发给 TI 的电子邮件、但没有解决方案、  非常失望。 这一点非常重要、因为对于我与一家公司的论文、我已经被滞留了几个月、而且我正在运行很长时间、请帮我。

谢谢

DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么我没有得到关于这个问题的任何答案?  奇数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此案例已分配给负责 sigfox 的人员。 我不知道他为什么还没有回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dulce、

    我们创建 Sigfox 解决方案的工程师已经迁移、目前无法使 v2.2.2正常工作。 您可以通过 sigfox.list.ti.com 直接与我联系、当我们让我再次工作时、我会告诉您。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TA:

    感谢您的回复、很遗憾、很可能 IT 支持人员告诉我、6月、我一直在发送电子邮件。  

    无论如何、我很高兴尝试使用旧版本(TI_SIGFOX_CC13XX_v0.13)查看下面的 wiki、但您必须向我发送用于 Mac 地址的数据文件。

    我的论文有截止日期、我之所以选择这款芯片、是因为我已经 有 CC1310 PCB 设计并准备好发布、但固件不使用 TI RTOS 或 Sigfox、因此我希望 在同一芯片上使用 LPWAN 技术、 我仍然希望使用相同的硬件。

    谢谢 Dulce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TA:

    是否可以根据我的 MAC 地址向我发送旧版本的数据文件。
    我必须将 tham 发送给某人。

    此致、
    Dulce