This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:CC1350

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729789/launchxl-cc1350-4-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件:CC1350
大家好、我是 来自印度的 Sarath Kumar、我正在尝试使用 CC1350无线 MCU LaunchPad 开发套件进行  低于1GHz 的操作。 但 在印度、ISM 865MHz 频段(865~867MHz)是免费的许可证频段。  CC1350具有868MHz、这是印度的许可频带。
是否有任何选项可将 CC1350调节至865MHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarath、  

    是的、该器件在这些频率下工作、但您需要获取具有针对868MHz 频带优化的输出匹配电路的不同电路板。

    这是链接

    此致、
    /TA