This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:突发访问扩展寄存器空间以写入载波频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729120/cc1200-burst-access-to-extended-register-space-to-write-the-carrier-frequency

器件型号:CC1200

根据 CC1200用户指南、该指南规定了以下内容:

也就是最后一行:"表5中未列出的寄存器可以是突发访问的一部分"。

因此、我的问题是:您能否突发写入载波频率?

似乎答案是否定的、因为 FREQ0、FREQ1和 FREQ2都位于表5:扩展寄存器空间映射中。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅为记录目的、可以突发写入 FREQ0、FREQ1和 FREQ2。 文档的功能必须不正确。
    我假设正确的措辞应为"表5中列出的寄存器可以是突发访问的一部分"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意这句话毫无意义。 常规寄存器空间和扩展寄存器空间都可以进行突发传输、但不能在一次突发中同时访问两个不同的寄存器空间。
    我想最好的一点是将这句话全部删除。 不能确定很快将更新此文档、但我将对此进行记录。

    BR

    Siri