This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 观众响应或投票系统

Guru**** 2768165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/729243/audience-response-or-voting-system

我正在尝试制作观众响应或投票系统、其中50 - 100个用户将同时回答一个问题、答案将由一 个中心主设备接收、数据将由软件分析。

您能给我推荐任何 可 用于 制造此器件的射频模块吗? 或将数据从多个选民收集到一个接收者的方法。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您可以使用 CC1312R1来运行 TI 15.4 Stack 来生成此类应用。