This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:必须更正 SimpleLink Academy 文档-用于 OAD 映像构建的 Python 工具不再存在!

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/728520/launchxl-cc1350-simplelink-academy-docs-must-be-corrected---python-tools-for-oad-image-build-no-longer-exist

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350SimpliciTI

TI 朋友!

必须更正 SimpleLink Academy 文档。 在 CC1350中、我一直在认真遵循 TiRex 上的 Project0指令。 不好!

这些文档中引用的工具-用于合并/转换图像等的 Python 工具 - GitHub 上不再存在。

在此处发帖似乎是纠正课程的重点(感谢海报):  

实际上、除了了解整个 Image/OAD 食品链之外、我还想将电路板恢复为开箱即用状态。 我们希望重复整个固件更新过程。

同样、我们浪费了大量的时间(被一个充满动力的实验员所浪费)去了一个众所周知的广场

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在我们讨论它的同时:Project0文档引用 CCS 中的 rfWsnDmMode -修订版 SDK 中的哪个项目应该引用? 有几个名称相似的项目。

    是所有其他步骤-复制各种配置文件等 ——还在吗?

    对于 NOB、问题是:构建指令明显与当前 SDK 不同步后、发展蓝图是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEE:

    感谢您指出文档断开连接。
    您指的是哪款 SDK? rfWsnDmNode 是不再受支持的工程、但在早期版本之一中属于 SDK 的一部分。 SDK 中的工程还应具有 README.MD 文件。 如果您在使用 SimpleLink Academy 时遇到问题、应参考此文档、因为它是根据该 SDK 版本进行更新的。 同样、每个 SDK 都有一个 OAD 用户指南。 我已添加 EasyLink OAD 的最新 SDK 用户指南链接。 rfWsnDmNode 与 CC13x0的 rfWsnNode 和 CC13x2器件的 rfWsnNodeBleAdv 密切相关。

    我希望这有助于您获得正确的配置和步骤。

    Simplelink CC13x0 SDK v 2.20.00.38用户指南
    EasyLink - dev.ti.com/.../index-cc13x0.html
    OAD - dev.ti.com/.../oad.html