This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:连接250个节点

Guru**** 2812795 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/725159/cc1350-connecting-250-nodes

器件型号:CC1350
Thread 中讨论的其他器件:SimpliciTICC1352R

您好!

   我想使用 t 15.4 stack sensor_1350lp 示例连接250个节点。

我在相同的方面找到了一些其他线程

 

如果有人能指导我如何在应用层实现安全性、那会很棒。

此外、如果节点为 cc1350且收集器为 cc1352、是否仍然可以在启用 MAC 安全的情况下连接250个节点?

谢谢、此致

Stuti Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC1352R 作为收集器、使用 CC1350作为传感器来实现安全性、CC1352R 应该能够支持250个节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 YiKai 的立即回复。

    下面我想知道 几点...

    1.在哪个文件中、我必须更新"MAX_DEVICE_TABLE entries "值? 请输入文件名? 是否仅在收集器侧或传感器侧需要此更改?

    2.我是否应该为收集器侧和传感器侧启用"保持安全"选项?

    3.除了上述更改之外,我还需要做哪些其他更改?

    目前,我 只有4组 CC1350模块可用于测试,因此我如何测试250个节点支持? 可以通过更改同一传感器的 ID 来实现吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您可以在收集器项目选项的预定义符号中修改 MAX_DEVICE_TABLE 项。
    2.是的
    3.不是我所知道的
    4.您可能需要购买250块 Launchpad 来进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    251.8^μ A)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、
    感谢您的回答。 如果我们希望使用 cc1350来使用250个节点,请提供一些有关如何在应用层实现安全性的指导
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、
    很抱歉,我不理解您的回答。 请您详细说明一下。

    谢谢、此致
    Stuti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记得正确、即使禁用网络安全、您也无法将250个节点连接到 CC1350收集器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个笑话、您实际上需要购买251 LaunchPad 来测试250节点系统-看看是否有另一个中断。