This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350输出电平比数据表中的值要低(即将达到0dB;应大于11dB)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/728412/cc1350-cc1350-output-level-coming-lesser-compared-as-per-data-sheet-coming--0db-should-be-more-than-11db

器件型号:CC1350

尊敬的先生

我们设计了基于 cc1350 (5x5)封装(CC1350F128RHB)的定制板。

布局、设计指南按照评估板、TI 的 LaunchPad 进行

CC1350输出端的输出频谱显示0dB 的水平(与评估板相比、具有更多的频谱噪声)

较低的电平不允许与功率放大器集成、因为 PA 需要10dB 的最小电平

请确认可能的原因。

我需要在此提及的是、我将24MHz 的 TCXO (Abraacon make)用于 CC1350 5x5封装。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、

    低输出功率的原因可能有很多、通常是由不良布局导致的。 如果您发布了布局和原理图的图片、我们可以查看它。

    请注意、CC1350不支持 TCXO。 建议使用晶体。

    谢谢、
    Fredrik