请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 我一直在实施一个连接到 CC1200的 FPGA 接口并进行测试 、以获取一些有关有效数据速率的数据。 我们的设计应用使用10字节固定数据包大小。 我将测量大约250kbps 的有效吞吐量、无线电设置为每秒500k 符号、并使用4GFSK 调制、该调制应该能够达到1000kbps。
我在下面发布了测试设置和输出。 我有两个卡通过一根50 cm 同轴电缆连接在一起、并将一个 SPI 协议分析器放置在发送和接收卡的 CC1200 SPI 总线上。 从10个字节被写入 TX FIFO 且可用到 RX FIFO 被读出的时间大约为300us、大约速率为250kbps。 FPGA 轮询发送无线电的状态字节、直到传输完成(状态缓冲区返回到0x1F RX 模式)、注意以下事项: