This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7:RSSI 测量-方式和时间-续

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1188173/cc1352p7-cc1352p7-rssi-measurement---how-and-when---continuation

器件型号:CC1352P7

请注意、这是已锁定的案例#1179022的延续。

Arthur R.  

由于 案件已结案,我在这里的答复拖延了很长时间,我对此表示歉意。 是的、我们在低于1GHz (专有 PHY)上使用专有协议、该协议设置为915MHz、并使用自定义同步字。  

谢谢、

肖恩·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我确认、在这个 PHY 中、RSSI 是在接收前导码和同步字的过程中计算的、正如您在上一个线程中正确建议的那样。

    此致、

    Arthur