This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:请求 CC1120设计审查/FCC 测试审查

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120, LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727041/cc1120-request-for-cc1120-design-review-fcc-testing-review

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190LMR23610

此帖子支持我的一位客户。

以下是客户提供的背景信息:

我一直试图通过 FCC 获取我们的无线网络集线器、我们遇到了一些障碍。   我将在星期二收到一份初步报告,详细说明所发现的问题。  我想知道 TI 是否愿意帮助我解决这些问题、以便我们将该产品投入生产?  如果是,我将把报告转交给你。  我正在寻找可以实施和测试的建议。  此外、请告诉我您将需要哪些其他信息、例如原理图、BOM、光绘文件、 功能 PCB 组装等

 

一些背景:

 

    • 此设计基于 CC1120 + CC1190
    • TI 参考设计得到了尽可能密切的关注
    • TI 审查了原理图、BOM 和光绘文件
    • TX 功率约为25dBm (15.247)
    • TX BW < 14kHz、-20dBm

 我从客户那里获得以下信息:

我不能将其附在此处、以了解明显的 NDA 注意事项。

    • 集线器原理图

    • 集线器 BOM

    • 集线器 PCB GERBR 文件

    • 具有 CC1120寄存器配置值的集线器固件头文件(CC1120.h)

    • FCC 实验室的预扫描报告

    • 组装 PCB 的图片(CC1190的射频屏蔽未安装在图片中、但已安装用于 FCC 测试)

 

我的意见:对客户:

问题–单板计算机(SBC)… 我不知道这是什么,也不知道它运行的处理器是什么等等 –但我注意到 FCC 报告(图3、第5页)中有一组 GHz 的 RF 传输尖峰。 SBC 是否在测试室内? 它是否已连接到集线器? 如果是、是否对任何电缆进行了滤波(内联或使用铁氧体磁珠)?

我提出的原因是、GHz 频谱不是我希望从 MSP430、LMR23610、CC120或 CC1190中获得的。

此外–看起来唯一违反 FCC 测试的发射量是在 GHz 范围内。 对吧?

 

以915MHz 为中心的扫描确实具有不需要的~5MHz 周期性尖峰。 不确定它们的来源。

客户回答:

SBC 是基于 ARM 的单板计算机,具有4英寸彩色显示屏、3G 蜂窝调制解调器、WiFi 和蓝牙。  这是一 款传统器件、我们被要求为我们的项目重新使用。  我们正在尝试确定如何关闭 WiFi 和蓝牙模块,因为我们不需要它们。  SBC 通过 RS-485 (19.2Kbps)连接到集线器、没有滤波器。  话虽如此、当集线器未连接到 SBC 时、我们仍然看到5MHz 尖峰以及3次和4次谐波。  我将与测试实验室确认以进行验证。

 

有关 测试报告和设计文件、请与我联系!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们可以提供帮助。 向我发送相关信息(包括 PDF 中的原理图、光绘文件和测试报告)。

    不确定我理解"~5MHz 周期性尖峰"的含义。 您是否看到过0.2us 的尖峰? 您在什么射频频率观察到这些尖峰? 这些尖峰是否从射频向下折叠(即、如果您更改载波频率、尖峰是否相应移动)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此项、因为它是脱机处理的