请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1120、 CC1312R、
我的客户询问以下问题:
在现有射频网络中、使用 CC1120并 按如下方式设置无线电:
915MHz、XTAL 频率= 32MHz、2-FSK、12kbps、TX 功率= 15dBm、偏差= 3.997803kHz、RX 滤波器带宽= 25kHz、PA 斜升
是否可以将 CC1310和 CC1312R 配置为与 CC1120配合使用?
谢谢!