This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1120和 CC1310之间的互操作性和/或 CC1312R 问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727784/cc1310-interoperability-between-cc1120-and-cc1310-and-or-cc1312r-question

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1120CC1312R

我的客户询问以下问题:

在现有射频网络中、使用 CC1120并 按如下方式设置无线电:

 

915MHz、XTAL 频率= 32MHz、2-FSK、12kbps、TX 功率= 15dBm、偏差= 3.997803kHz、RX 滤波器带宽= 25kHz、PA 斜升

 

是否可以将 CC1310和 CC1312R 配置为与 CC1120配合使用?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、可以将其配置为与 CC1120配合使用。
    请注意、可设置的最低 Rx 带宽为39KHz。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将其配置为与 CC1120配合使用
    请注意、CC1310上可设置的最低 Rx 带宽为39KHz。

    谢谢、
    PM