请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
您好!
我们正在寻找具有经实践检验的6LowPAN 软件堆栈的6LowPAN 硬件解决方案。
您能为具有 CC1200收发器的 MCU 提供建议吗
1.具有建议的 MCU 和 CC1200的经验证的6LowPAN 软件堆栈
2. 512KB 闪存、32KB RAM
其他通用外设、如 UART、SPI、I2C
此外、您还可以建议任何其他具有类似规格的可能解决方案
谢谢