This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200和6LoWPAN

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727582/cc1200-cc1200-and-6lowpan

器件型号:CC1200

您好!

您好!  

我们正在寻找具有经实践检验的6LowPAN 软件堆栈的6LowPAN 硬件解决方案。

您能为具有 CC1200收发器的 MCU 提供建议吗

 1.具有建议的 MCU 和 CC1200的经验证的6LowPAN 软件堆栈

2. 512KB 闪存、32KB RAM

 其他通用外设、如 UART、SPI、I2C

此外、您还可以建议任何其他具有类似规格的可能解决方案  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了6LoWPAN 外、您还需要一个堆栈、该堆栈将限制您可以使用的 MCU。 我们为某些 MCU 产品提供 Thread 或 contiki 支持。

    对于 Thread、 请参阅 openthread.io/.../cc2538以了解支持的内容。 如果您希望使用无线 MCU 替换 CC1200、但闪存比要求小一点、则也可以选择 CC1352。 什么设置512 KB 的限制?

    某些设备支持 Contiki (http://contiki-ng.org/),但支持的 MCU 通常没有足够大的闪存。