This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何增加射频通信距离。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727122/cc1101-how-to-increase-the-radio-frequency-communication-distance

器件型号:CC1101

尊敬的所有,

目前、我们产品的测试距离约为20米。 在此距离下、我们可以进行稳定的通信并测试10个样本。

附件是设计中使用的原理图、PCB 和 PCBA、温度传感器和网关之间进行通信、温度传感器的主芯片为 STM8L151、网关的主芯片为 STM32F105、所有天线都采用弹簧天线。

电路板 fr-4、温度传感器板厚度1.0mm、网关1.6mm。

工作时、温度传感器与网关进行单向通信、传感器仅发射数据、网关仅接收数据。 软件中的传输被设计成最高输出功率、带宽为101.6kb。

预期距离超过50米、请帮助了解存在哪些问题、以及可通过哪些方法改善射频通信距离。