This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK:TI-15.4-stack 和 SimpliciTI的对比

Guru**** 2587085 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SIMPLICITI, CC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/727085/ccs-ti-15-4-stack-gateway-linux-sdk-ti-15-4-stack-simpliciti

器件型号:TI-15.4-stack-gateway-linux-sdk

工具/软件:Code Composer Studio

你好!最近在评估局域网的拓扑协议,了解到 在CC1310上 TI-15.4 STACK已经实现了网络创建 无线设备的加网退网数据的加密传输无线发送的防碰撞检测数据发送确认和重传机制设备地址分配跳频算法等一系列的功能,同时了解到一个更早的SimpliciTI组件星型网协议,同时使用更老的CC1100系列,协议还没有看到加密传输和防碰撞检测的内容,请问SimpliciTI是否比TI -15.4 STACK在 划线的那些特征上少一些功能呢有关于二者的对比相关说明吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpliciTI 已停产、我想它已被 TI 弃用。 没有此类文档可用于比较 SimpliciTI 和 TI 15.4 Stack。 建议立即使用 TI 15.4 Stack。 顺便说一下、这个 E2E 论坛使用英语作为主要交流语言、所以请不要用中文书写。