This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:关于写入闪存和磨损矫正

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/726754/ccs-cc1312r-about-write-flash-and-wear-leveling

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试了 TI 驱动程序示例 nvsinternal、这种方法运行良好。

But...because 闪存限制为有限数量的程序擦除周期、我是否需要自己实施软件磨损矫正算法?  

是否有任何磨损矫正示例代码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 SDK 安装路径下的 source\third_parti\spiffs