请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
请根据 TI 15.4 Stack 评估是否可以实现以下用例。 并提供建议。 谢谢你。
- 环境:一个收集器,100个节点部署在50m x 50m 的平方空间中。
- 要求: 节点将定期向收集器发送20字节有效载荷的数据。
- 收集器需要在100ms 内收集所有100个节点的数据(每个节点至少一次)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请根据 TI 15.4 Stack 评估是否可以实现以下用例。 并提供建议。 谢谢你。