This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1312R:同步字

Guru**** 2579055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/725826/ccs-cc1312r-sync-word

器件型号:CC1312R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我找到了一篇有关 synctword 的文章。

e2e.ti.com/.../505006

《CC13x2技术参考手册》是否有与此帖子类似的描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信、我们拥有的最佳产品是以下产品(在 SDK 安装路径中):simplelink_cc13x2_sdk_2_20_00_71/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/proprietary-rf/packet-format.html#sync-word