This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:CC1350

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/725460/launchxl-cc1350-4-cc1350

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件: CC1350

大家好。 我们购买了 LAUNCHXL-CC1350-4并与之合作。 本手册指定了400MHz 至439MHz 的可用工作频率范围、但实际上、SmartRFStudio 仅允许您将频率设置为至少431。 在 CC1350中记录低于430MHz 的频率配置可将发送器的频率设置为完全不同的范围。 请告诉我如何在400MHz 至430MHz 的频率下正确配置收发器 LAUNCHXL-CC1350-4。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在将 LAUNCHXL-CC1350-4连接到 SmartRF Studio 的情况下进行了测试?

    如果您使用代码进行了这些测试、您还记得更改 lodder 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。
    以下是 SmartRF Studio 的两个代码部分
    对于431MHz 的传输频率= 431MHz、一切都很好
    // CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
    //针对所有频段的专有模式无线电设置命令
    RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =

    .commandNo = 0x3807、
    --------
    .pRegOverride = pOverrides、
    .centerFreq = 0x01AF、
    .intFreq = 0x8000、
    .loDivider = 0x0A、
    };
    对于429MHz 传输频率= 514、766 MHz 的问题
    // CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP
    //针对所有频段的专有模式无线电设置命令
    RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t RF_cmdPropRadioDivSetup =

    .commandNo = 0x3807、
    --------
    .pRegOverride = pOverrides、
    .centerFreq = 0x01AD、
    .intFreq = 0x8000、
    .loDivider = 0x0C、
    };
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也看到了同样的情况、我明天必须检查一下情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是 SmartRF Studio 提供的覆盖列表中的一个错误。 当 lodider = 0x0C 时、该覆盖项为:

    0x18000280

    应更改为

    0x18000180

    频率看起来是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它真的很有效!

    非常感谢!

    如果可能、请回答两个问题。

    您能告诉我是否有寄存器的描述、在对收发器进行编程之前对寄存器的值进行了调整?

    您认为 n ü СС1312将在该范围内工作吗? (在描述中、范围从可用列表中排除)

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    覆盖是设置正确分频器的一部分。 SmartRF Studio 应该已经设定了这意味着通常您不必担心这个覆盖。

    星型的范围意味着我们已经检查过分频器的测试、但我们尚未测量射频性能。 但我在这里没有看到任何风险、因为它检查的频率与433MHz 范围之间的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一切都很清楚!
    感谢您的早期决策和回答!