This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用 GPIO3作为 TCXO 使能

Guru**** 2553210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/725547/cc1200-using-gpio3-as-tcxo-enable

器件型号:CC1200

您好!

是否可以使用具有 EXT_OSC_EN 设置的 GPIO3? 它不是复位后的默认值、因此即使外部振荡器关闭(上电后)、也可以通过 SPI 更改此设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用该信号的原因通常是使用了具有使能引脚的 TCXO。 必须运行时钟才能使用 SPI 接口、因此必须使用将此作为默认输出的引脚来控制 TCXO。 如果您尝试使用其他引脚、TCXO 将不会启动、并且无法对该引脚重新编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表或用户手册中是否提到了这种"鸡肉/鸡蛋"? 因为我看不到有人提到过这一点。 在用户手册的第80页中、提到了 EXT_OSC_EN 是 GPIO0的默认值。 在第3.4.1.1章中、只能将 EXT_OSC_EN 置为 GPIO0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有这样提到、但它是从第80页的寄存器说明中隐式的。