This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:适用于 CC13XX 的 SmartRF Studio 7

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/725446/smartrftm-studio-smartrf-studio-7-for-cc13xx

器件型号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

  1. 任何文档都可以介绍 SmartRF Studio 7索引含义,如  “RX Filter BW”、“Symbol Rate”、“Whitening”和“Deviation”?  它们之间有什么关系?
  2. 如何知道我现在使用的 TX 带宽? 它是否与问题1索引有关系?
  3. TX 功率值(dBm)表示 IC 引脚或天线连接器的输出?
  4. 如果我想调整"TX 功率值(dBm)"和"txPower 十六进制值(自定义中)"之间的关系、请准备文档解释十六进制步长将增加/减少 TX 功率?
  5. RSSI 值等于 RX 灵敏度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1:偏差:指使用 FSK 时的频率偏差
    RX 滤波器带宽:接收器有一个通道滤波器、这意味着它过滤掉该通道之外的任何内容。

    确保接收所需的最小 RX 带宽由给出:
    RX BW =信号带宽+ 4*ppm xtal*工作频率。
    对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差。

    3:针对数据表中所述的参考设计、输出功率在50欧姆点(SMA 连接器)上测量。
    4:使用 SmartRF Studio 为可用输出功率提供十六进制值
    5:不 RSSI 是接收信号强度指示器、主要测量通道滤波器带宽内接收到的能量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    非常感谢您的快速回复。

    问题2。
    如果我选择"50kbps、2GFSK、25kHz 偏差"作为默认典型设置、则信号带宽将约为100kHz。 对吧?
    默认的 SDK 设置值(如"50kbps、2-GFSK、25kHz 偏差")是否与 SmartRF Studio 中的默认典型设置相同?


    问题5。
    您是否有 RSSI 和灵敏度变化的关系或计算公式?
    RSSI 是否具有最大值。 和最小值? 例如从-20dBm 到-99dBm。

    谢谢你。
    Maggie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SDK 50kbps 与 SmartRF Studio 中的50kbps 相同。 使用 GFSK 后、信号带宽约为80kHz。

    RSSI 与灵敏度无关、对于 CC1310和50kbps、RSSI 在~-9dBm 时饱和、并从~-120dBm 变为