This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:从 CC1200获取 IQ 信号

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/724960/cc1200-derive-iq-signal-from-cc1200

器件型号:CC1200

您好!  

是否有方法从 CC1200获得数字 I/Q 信号?

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通道滤波器之后的 IQ 数据在 CHFILT 寄存器中可用。

    什么是用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种电力线通信。
    "后"通道滤波器。 ADC /滤波器之间的方法是什么? 或滤波器/无线?

    BR。 AZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 www.ti.com/.../swru346b.pdf 中的图1 :信道描述器之后,线之前。 所有信号都位于 ADC 之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需注意它是"R"读取寄存器。
    这可以是输出吗? 意味着写入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以通过 SPI 接口读取寄存器、这正是您在这种情况下所需要的。