This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125的斜升

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/724820/cc1125-ramp-up-of-cc1125

器件型号:CC1125

我 知道  要管理功率斜坡,我可以使用2寄存器:

a) PA_CFG1 、选择第一个 IPL 和第二个 IPL 来形成频谱的形状。

b) PA_CFG2

将使用以一种精细的方式设置功率输出

    输出功率为:(PA_Powr_ramp+1)/2 -18dBm

有3个 corsare 值:0x0 0x01 0x02....

是否可以 从这一点之一开始斜升曲线? (来自此功率级别之一?) 不仅仅从 PA_POWER_RAMP=3级开始?

是否有可方便使用的用于管理功率斜坡的电路?

有一 个外部电路 可以帮助您实现?

此致

诺夫洛 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF Studio 提供了功率斜升的建议值。

    您的问题的背景是什么、建议的设置不能提供足够好的斜坡?