This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:基于 SimpliciTI 的 Peer_to-Peer 通信实验问题。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187525/cc1110-cc1111-peer_to_peer-communication-experiment-problems-based-on-simpliciti

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

大家好、

以下是客户的请求:

使用的源程序是 SimpliciTI-IAR-1.2.0的 simple_Peer_to-Peer。

客户 使用 TI 的示例 simple_Peer_to-Peer 来进行点对点网络实验。 将 linkto.c 和 LinkListen.c 程序分别下载到两个 EDS 后、通话器通电后、红色和绿色 LED 同时亮起。 侦听器通电后、绿色 LED 亮起并闪烁、红色 LED 熄灭。 ED 一直在聆听来自通话者的链路信息、 但无论两个 EDS 之间的距离如何、它们仍然无法建立连接。

起初、他认为这是因为两个 EDS 的物理地址可能设置为相同、 但是、他为他们重新下载了程序、并确认通话器的地址为{0x79、0x56、0x34、0x12}、监听器的地址为{0x79、0x56、0x34、0x13}。 但是、它们 仍然无法建立连接。

此外、 协议栈代码中的哪个文件用于修改 对等网络实验中的天线工作频率。  

使用的源程序是 SimpliciTI-IAR-1.2.0的 simple_Peer_to-Peer

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户不应使用 SimpliciTI、因为不建议在新设计中使用。 这是一款新产品吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur,

    它不是基于 CC1110的433MHz 通信模块新产品。

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur,

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们不再支持 SimpliciTI、它在一段时间内没有更新。 遗憾的是、我们无法为此堆栈提供支持。

    此致、

    Arthur