This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182882/lpstk-cc1352r-lpstk

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352R

大家好  

已开始处理 LPSTK cc1352r (配置为 DMM 传感器)和 CC13527-1 (配置为收集器)。。。。但在 UART 打印中缺少加速计数据、请请求有关相同的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    正在尝试将 LPSTK CC1352R 用作传感器节点、将 CC1352P7-1用作收集器...

    将 LPSTK 更新为 DMM 15.4 stack 程序

    收集器报文已上传到接收器...

    3收集器正在接收 UART 中的温度值...但 即使启用 LPSTK 后加速计数据也不显示为零。

    建议我们在收集器侧获取加速计数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    加速计坐标不会定期发送。 仅在检测到倾斜时发送。 有关详细信息、请参阅项目自述文件:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMkWTLpMDqGo9wL3Dl7zCQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复...

    即使在倾斜后,它也在 x y z 中显示为零。

    要在收集器中获取周期性数据、请向我们建议该过程。 因为我们的项目需要瞬时加速计数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您可以复制温度曲线的代码并针对加速计进行调整。 请参阅 temp_profile.c

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。。SDK 将不会构建加速计代码?。。

    我正在使用 TI 提供的 DMM 15.4程序和接收器中加载的收集器程序。

    如果您能够更详细地解释这些更改、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    抱歉,我假定您使用的是多传感器示例(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMkWTLpMDqGo9wL3Dl7zCQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true )。 这是 LPSTK 的默认示例、展示了包括加速计在内的传感器。 但是、它仅通过低功耗蓝牙进行通信。

    我建议您查看多传感器示例。 加速计特定代码可在 Profiles/accel_profile 文件中找到。 在这个示例项目中、传感器控制器被用来读取加速计。 不确定您是否计划这么做、或者您是否希望使用 M4来读取它?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目需要通过15.4堆栈(预计最短1公里)向 collector...no提供加速计瞬时数据、我只获得收集器中的温度值...因此、请您提供同样的帮助。

    如果您准备了适用于传感器和收集器的 SDK、那么我们很容易集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我们没有任何 TI 15.4-Stack 示例展示如何读取加速计数据并将其发送到收集器。 您需要自己实施加速计代码。  

    作为起点、您可以使用我链接的多传感器示例。

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们已根据您的建议安装了该程序、它仅在我、m 转储代码时进行通信。重新启动物联网后、将再次返回蓝牙模式...善意建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    如果器件在重新启动后返回蓝牙映像、则听起来好像引导加载程序(BIM)不会将您的映像识别为有效映像。  

    我看到的最常见错误是忘记在映像上运行 OAD 映像工具(使用.hex 文件而不是.bin 文件)。 在这种情况下、映像缺少有效的 CRC、因此 BIM 不会将其识别为有效映像。

    请参阅我们有关 OAD 的 SimpleLink Academy、特别是任务5。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMUyuBXNKfa6upwi5KJtuA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

     我的 LPSTK 中发生了一些奇怪的情况。 我已上传出厂映像(BLE 多传感器)、但重启后该映像无法正常工作。 建议..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    请仔细检查有关如何配置 OAD 目标的步骤。 听起来好像引导加载程序(BIM)不会将您的映像识别为有效映像。  

    谢谢、

    玛丽·H