主题中讨论的其他器件: CC1312R
您好,
我正在尝试使用 RPI-4 (非 SPI0)的 SPI1接口连接到 cc1352p-4、其中 cc 用作从器件、RPI-4用作主器件。
遗憾 的是、RPI-4的 SPI1不支持 SPI_POL0_PHA1 (与 SPI0不同、它可以很好地与 cc 配合使用)、
因此、我尝试将或 SPI_POL1_PHA0与 CC 一起使用、并相应地更改了 SDK 6.30示例"spislave_CC1352P_4_LAUNCHXL_tirtos7_tronang"、但仍然是发送的字节在 cc 上未得到良好接收。
这意味着我尝试更改 SPI 句柄的 frameFormat 字段:
spiParams.frameFormat =SPI_POL1_PHA0;// SPI_POL0_PHA1;
此 CC 是否甚至支持 SPI_POL0_PHA0 或 SPI_POL1_PHA0 ?
如果不支持 、CC1312R 是否支持该功能?