This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:同时使用多种无线电协议(蓝牙和 Sub-GHz)

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187261/cc1352p7-using-multiple-radio-protocols-at-the-same-time-blue-tooth-and-sub-gig

器件型号:CC1352P7

早上好、

有关我们的设计的问题、希望对其有一些了解。  我们还没有深入了解 WiFi 功能、而是使用低频通道进行一些初始通信。

我们希望进行低频通信以及蓝牙通信。  之后甚至可以添加 Wifi 连接到互联网。  为了让事情变得更简单、我们可以专注于在蓝牙连接的同时使用低于1GHz 的低频。  这是可以同时完成的吗?  我注意到、配对低频连接需要一些时间。  问题是、如果我们必须在蓝牙和低频之间来回切换、我们可能会遇到时序问题。  最好保持并联连接。

如果我们可以同时使用这些协议、那将会很好。  我只是缺乏经验来确切了解我们在这方面取得的结果。  如果您能通过为我们提供一些帮助、我们将非常感激您在沿着这条发展道路前进之前了解更多信息。

此致、

Michael  

P.S. 蓝牙应该是一种相对较简单的串行通信协议、也应该是 Sub-GHz 协议