早上好、
有关我们的设计的问题、希望对其有一些了解。 我们还没有深入了解 WiFi 功能、而是使用低频通道进行一些初始通信。
我们希望进行低频通信以及蓝牙通信。 之后甚至可以添加 Wifi 连接到互联网。 为了让事情变得更简单、我们可以专注于在蓝牙连接的同时使用低于1GHz 的低频。 这是可以同时完成的吗? 我注意到、配对低频连接需要一些时间。 问题是、如果我们必须在蓝牙和低频之间来回切换、我们可能会遇到时序问题。 最好保持并联连接。
如果我们可以同时使用这些协议、那将会很好。 我只是缺乏经验来确切了解我们在这方面取得的结果。 如果您能通过为我们提供一些帮助、我们将非常感激您在沿着这条发展道路前进之前了解更多信息。
此致、
Michael
P.S. 蓝牙应该是一种相对较简单的串行通信协议、也应该是 Sub-GHz 协议