This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:应用问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC2650STK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190070/lp-cc1352p7-application-question

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352RCC2650STKCC2650

大家好、

您能在下面的查询中提供帮助吗?

1) 1) LP-CC1352P7-4能否在 433MHz 范围内与 LPSTK-CC1352R 通信? 此外、Launchpad + STK 对能否用于展示以下网络协议特性:低功耗蓝牙支持、蓝牙网状网络、Zigbee 协调器、ZigBee 网络处理器。  
2) 2)能否对 LP-CC1352P7-4进行编程、从而用作 Zigbee 协调器和 Zigbee 网络处理器?
3) 3) LP-CC1352P7-4能否与 CC2650STK 通信。 如果是、那么除了 BLE 5.1之外、它们还可以与哪些协议进行通信?
CC2650STK 产品页面上的描述和功能显示“此外,SensorTag 还可以通过 ZigBeeRegistered/6LoWPAN 技术启用。”  CC2650STK 是否支持使用 Zigbee 和6LoWPAN 与 LP-CC1352P7-4进行双向通信 ?

提前感谢。

此致、

Marvin